添加子设备

您可以添加新的子设备或复制现有子设备。

添加新的子设备

  1. 在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    中,访问
    资源管理器
    域视图
    部分。
  2. 在域的左侧窗格中,选择子设备依赖的主设备。
  3. 在主设备旁边的同一行中,选择 。或者,选择屏幕顶部的三个点图标,然后选择
    添加子设备
    。
  4. 此时将打开
    创建子设备
    对话框窗口。输入子设备的
    名称
    和
    IP 地址
    。
    提醒事项: 子设备的 IP 地址必须与远程设备可访问的子网兼容。
  5. 选择
    保存
    。

复制现有子设备

您可以将一个设备的子设备复制到另一个设备,同时保留其配置和相关服务,无需手动重新定义,能够减少设置时间。
  1. 在
    域视图
    中,右键单击要复制的子设备。
  2. 选择
    复制单个子设备
    。
    小贴士: 若要复制某个设备下的所有子设备,请右键单击该设备,然后选择
    复制多个子设备
    。
  3. 选择目标设备。
  4. 选择
    粘贴单个子设备
    ,或者如果之前选择了
    复制多个子设备
    ,则选择
    粘贴多个子设备
    。
    复制的单个或多个子设备将显示在左窗格中所选设备下方。
重要提示: 在同一设备中不能复制一个或多个子设备。
重要提示: 如果目标设备已经包含一个或多个 IP 地址冲突的子设备,则无法进行复制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal