子设备管理

用户必须在设备上拥有 VPN 权限才能添加或删除子设备、更改其设置以及管理它们提供的服务。
  1. 在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    中,访问
    资源管理器
    域视图
    部分。
  2. 在域(左侧)窗格中选择子设备。
    右侧窗格中将显示两个信息面板:
    • 子设备信息窗格中包含其
      IP 地址
      。
    • 服务
      窗格显示包含子设备服务的列表。您可以添加、编辑或删除服务。
      提醒事项: 请参阅添加服务,了解有关此主题的更多信息。
  3. 选择子设备后,您可以:
    • 通过单击
      服务
      窗格中的
      启动
      来运行设备。
    • 单击 以移除子设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal