设备大小调整 (Device Sizing) 工具

设备大小调整 (Device Sizing) 工具允许您输入所需的条目数(例如标签)和画面数,并会推荐用于运行
FactoryTalk® Optix™
应用程序的设备和/或计算机。
要确定应用程序所需的设备和/或计算机,请使用
FactoryTalk® Optix™
页面中的设备大小调整 (Device Sizing) 工具。
  1. 从可用的应用程序列表中选择
    FactoryTalk® Optix™
    。
    FactoryTalk Optix 中的可用应用程序
  2. 从顶部导航栏中选择“设备大小调整 (Device Sizing)”。
    FactoryTalk Optix 中的“设备大小调整 (Device Sizing)”选项卡。
  3. 按照向导选择所需的条目和画面密度。
    例如,“设备大小调整 (Device Sizing) 项”和“画面”选项包括:
    • 标签 (Tags)
    • 结构化标签 (Structured Tags)
    • 报警 (Alarms)
    • 数据记录器 (Data Logger)
    • 事件记录器 (Event Logger)
    • 配方 (Recipes)
    • Web 客户端 (Web Clients)
    • OPC UA 客户端 (OPC UA Clients)
    “设备大小调整 (Device Sizing)”的“画面密度 (Screen Density)”选项包括:
    • 低(最多 100 个图形条目)
    • 中(最多 300 个图形条目)
    • 高(超过 300 个图形条目)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal