嵌入式边缘计算模块

嵌入式边缘计算模块是基于机架的模块,可直接与 Logix 控制器通信,并通过背板和正面的以太网端口可以对所有控制器标签进行读取和写入。嵌入式边缘计算模块支持
FactoryTalk® Optix™
,一个用于创建 HMI 和物联网 (IoT) 应用程序的开发平台。嵌入式边缘计算模块包含一个带有五个令牌的
FactoryTalk® Optix™
XS Runtime 权利,以及一个
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime Pro 许可证。
有关如何使用嵌入式边缘计算模块的更多信息,请参见
嵌入式边缘计算模块用户手册,出版号 1756-UM021
。
嵌入式边缘计算模块
ControlLogix 嵌入式边缘计算模块。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal