OptixPanel™
操作面板

OptixPanel™
操作面板在密封的 HMI 设备中为您提供媲美 PC 的用户体验。无需采取操作系统安全防护措施,图形终端还可选多种屏幕尺寸、面板边框选项、纵横比以及支持轻扫、捏合等手势操作的触摸屏技术,以便更轻松地集成到工厂车间。
可用的
OptixPanel™
操作面板:
  • OptixPanel™
    Standard 操作面板:
    • 屏幕尺寸:7 到 21.5 英寸
    • 连接:
      • 2 个 USB 3.0 端口
      • 2 个千兆以太网端口,支持在两个网络上独立运行
      • 1 个 DB9 串行端口 (RS232/422/485) 隔离型
      • 一个 MicroSD 卡插槽,采用推入 - 弹出式机构
    • 更多信息:
      OptixPanel™
      Standard 操作面板用户手册,出版号 2800S-UM001
  • OptixPanel™
    Compact 操作面板:
    • 屏幕尺寸:4 英寸和 7 英寸
    • 连接:
      • 1 个 USB 2.0 端口
      • 1 个千兆以太网端口
      • 1 个 DB9 串行端口 (RS232/422/485) 非隔离型
  • 更多信息:
    OptixPanel™
    Compact 操作面板用户手册,出版号 2800C-UM001
有关面板规格,请参见 rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/hmi/optixpanel-graphic-terminals.html 和
OptixPanel 操作面板规格技术数据,出版号 2800-TD001
。
有关软件和令牌信息,请参阅 表 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal