术语

下表定义了本出版物中使用的术语。
术语
术语
定义
激活
FactoryTalk® Hub™
权利
将权利分配给 Runtime 目标设备或 myRockwellAutomation 用户的过程。与升级现有权利的过程相同。
激活通常由 myRockwellAutomation 用户执行,该用户是权利所分配到的
FactoryTalk® Hub™
组织的成员。
Advisor
基于云的平台,用于产品选择、配置、物料清单管理等。可通过
FactoryTalk® Hub™
获得。
分配
FactoryTalk® Hub™
权利
购买
FactoryTalk® Optix™
或
FactoryTalk® Remote Access™
权利后,必须先将权利分配给相应的 FactoryTalk Hub 组织,然后才能使用。
通常由在 Rockwell Automation 软件商务门户上下订单的 myRockwellAutomation 用户分配权利。
应用程序代码库/受信任内容
由 Rockwell Automation 开发、管理和提供的预配置内容,无需额外费用,有助于加快项目创建和项目维护。
容器
容器化软件部署。容器是一种将应用程序及其要求打包到一个单元中,使应用程序可移植且更易于管理的方法。请参见FactoryTalk Optix Studio 应用程序即容器解决方案。
嵌入了 Optix 的设备
预装了
FactoryTalk® Optix™
Runtime Tools 和
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime 软件及其权利的
Rockwell Automation®
特定 Runtime 目标设备。这些设备的操作系统访问受到限制(封闭系统)。
请参见表 1。
权利
运行
FactoryTalk® Hub™
软件(例如
FactoryTalk® Optix™
和
FactoryTalk® Remote Access™
)所需的许可证。
FactoryTalk® Design Studio™
一个基于云的设计平台,支持团队处理涉及多个控制器的项目。可通过
FactoryTalk® Hub™
获得。
FactoryTalk® Hub™
基于云的平台,用作软件即服务 (SaaS) 产品的集中访问入口。可通过 www.FactoryTalkHub.com 访问
FactoryTalk® Hub™
,访问时需要使用 MyRockwellAutomation 帐户登录。
某些
FactoryTalk® Hub™
产品需要购买许可证才能运行。
FactoryTalk® Hub™
组织
在
FactoryTalk® Hub™
中,组织用于对 myRockwellAutomation 用户、许可证和访问权限进行分组,以支持协作和资源共享。
创建或加入组织是免费的,并且需要使用
FactoryTalk® Hub™
。
FactoryTalk® Optix™
启用了云的人机界面和 IIoT 平台。可通过
FactoryTalk® Hub™
获得。
FactoryTalk® Optix™
应用程序
在
FactoryTalk® Optix Studio™
中开发并编译以运行的项目。
FactoryTalk® Optix™
权利
提供多种包大小,由一定数量的功能令牌组成。可以随时将权利升级到更大的包大小。
还可选择带维护的永久授权,或以订阅形式提供。某些 Runtime 目标设备附带永久权利,并可选择一步升级永久权利。
请参见表 1。
FactoryTalk® Optix™
Runtime Tools
用于运行
FactoryTalk® Optix™
应用程序的
FactoryTalk® Optix™
运行时软件。
FactoryTalk® Optix Studio™
FactoryTalk® Optix™
设计时软件
FactoryTalk® Optix Studio™
权利
提供两个选项:Standard(免费)或 Pro(付费订阅)。
FactoryTalk® Remote Access™
基于云的解决方案,可以实现与工业自动化设备的安全远程连接。可通过
FactoryTalk® Hub™
获得。
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
基于 Web 的界面,用于通过
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime 管理与工业自动化系统的远程连接。
FactoryTalk® Remote Access™
Manager 权利
可作为基于并发用户数的订阅提供。并发用户数是指可以同时连接到远程设备的用户数,而不是可以使用软件的用户总数。
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime
该软件允许您在
FactoryTalk® Remote Access™
Manager 与工业设备之间建立安全的远程连接。
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime 权利
提供永久权利和订阅两种形式。分为 Basic 和 Pro 两种级别。某些硬件包含永久权利。可以从 Basic 升级到 Pro。
请参见表 1。
功能令牌
功能令牌的数量决定了
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利的大小。请参见Table 1。
myRockwellAutomation
Rockwell Automation®
的一个集中式用户访问平台,通过汇集各种数字工具和资源(包括产品信息、软件订阅、支持文档、知识库文章等)来提供个性化体验。
在 www.myRockwellAutomation.com 访问并创建一个免费帐户。
myRockwellAutomation 用户
在 myRockwellAutomation 中注册的电子邮件地址。
脱机
Runtime 目标计算机不在可以路由到
FactoryTalk® Hub™
的网络上。
联机
Runtime 目标计算机位于可路由到
FactoryTalk® Hub™
的网络上。
联机场景示例:
  • 本地计算机远离 Runtime 目标计算机,并且这两台计算机都可以访问可路由到
    FactoryTalk® Hub™
    的网络。
  • 本地计算机远离 Runtime 目标计算机,并且这两者均可访问互联网。
购买
  • 通过 Rockwell Automation 软件商务门户 或从您当地的 Allen-Bradley 经销商处购买 Rockwell Automation 软件。
  • 通过您当地的 Allen-Bradley 经销商购买 Rockwell Automation 硬件。
Rockwell Automation 软件商务门户
也称为订阅门户,作为一个集中式电子商务平台,用于软件购买、订阅管理等,补充了 Rockwell Automation 的授权分销商网络。
要访问 Rockwell Automation 软件商务门户,需要有 MyRockwellAutomation 帐户才能登录。
  • 订阅许可 – 提供对软件的访问权限,但需支付年费。订阅许可证包括持续支持和软件更新。
  • 带维护的永久许可 - 一次性付费后,授予无限期使用该软件的权利,且包含首年维护服务。当需要持续的支持和软件更新时,维护部分可采用周期性续费模式。
Runtime 目标计算机
特定 Runtime 目标设备,即
ASEM™
6300 工业计算机或运行
Windows®
或 Linux 操作系统的任何 PC 或虚拟机。这些设备的操作系统访问不受限制(开放系统)。
Runtime 目标设备
用于运行
FactoryTalk® Optix™
应用程序的计算设备。
Runtime 目标设备的类型包括:
  • Runtime 目标计算机
  • 嵌入了 Optix 的设备
请参见表 1。
软件即服务 (SaaS)
一种软件分发模式,允许通过 Web 浏览器或应用程序访问软件,而不是在 PC 或设备上安装和管理软件。
虚拟机
物理计算机的虚拟版本,允许在一台物理计算机上运行多个操作系统和应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal