FactoryTalk® Optix Studio™
权利

本节介绍购买、分配和激活
FactoryTalk® Optix Studio™
权利的过程。如果没有 Pro 权利,
FactoryTalk® Optix Studio™
将作为 Standard 版本运行。
  1. 在购买并收到
    FactoryTalk® Optix™
    权利后,为组织分配 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利。
    重要提示: 所有权利必须分配给一个组织。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal