重要用户须知

在安装、配置、操作或维护本产品之前,请阅读本文档以及“其他资源”部分中列出的有关安装、配置和操作本设备的文档。除了所有适用规范、法律和标准的要求之外,用户还需熟悉安装和接线说明。
应由经专业培训的人员依照适用的操作规范,实施安装、调整、投入运行、使用、装配、拆卸及维护等相关作业。
如果未按制造商指定的方式使用本设备,可能会削弱设备本身的防护作用。
在任何情况下,Rockwell Automation, Inc. 均不对因使用或应用本设备而造成的间接性或后果性损害承担任何责任。
本手册中的示例和图表仅用于说明目的。由于任何特定安装都存在诸多变量因素和要求,Rockwell Automation, Inc. 对实际使用中完全参考示例和图表而造成的后果不承担任何责任。
对于因使用本手册中所述信息、电路、设备或软件而引起的专利问题,Rockwell Automation, Inc. 不承担任何责任。
未经 Rockwell Automation, Inc. 书面许可,禁止复制本手册的全部或部分内容。
在本手册中,我们在必要之处添加了注释提示以提醒安全注意事项。
警告:
标识在危险环境中可能引发爆炸,并可能导致人员伤亡、财产损失或经济损失的做法或场景。
注意:
标识可能导致人员伤亡、财产损失或经济损失的做法和场景。注意事项可帮助您识别和规避危险,并认清危险后果。
重要提示:
标识对成功应用和了解产品至关重要的信息。
设备机身或内部可能贴有这些标志,以提供具体的预防措施。
触电危险:
设备机身或内部(例如驱动器或电机)可能贴有该标志,以警告可能存在危险电压。
灼伤危险:
设备机身或内部(例如驱动器或电机)可能贴有该标志,以警告可能存在高温危险。
电弧闪光危险:
设备机身或内部(例如电机控制中心)可能贴有该标志,以警告可能发生弧闪。弧闪会导致重伤或死亡。必须穿戴配套的个人防护设备 (Personal Protective Equipment, PPE)。遵循安全作业方法和个人防护设备 (PPE) 适用的全部监管要求。
本文档的文本中可能会显示以下图标。
小贴士:
标识有助于简化流程或理解流程的有用信息。
Rockwell Automation 认识到业内和本出版物中当前使用的某些术语与技术领域中包容性语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行合作,寻找此类术语的替代表述,并对相关产品及内容进行修订。在完成上述调整期间,若本内容中仍出现此类术语,敬请谅解。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal