FactoryTalk® Optix Studio™
选项

FactoryTalk® Optix Studio™
提供两个选项:Standard 和 Pro。
  • FactoryTalk® Optix Studio™
    Standard 是安装在本地的设计编辑器,可用于从设备创建和部署应用程序。Standard 是免费提供的,它提供编辑工具,用于设计 HMI,无需激活或授权。
  • FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 是基于云的编辑器,可以在 Web 浏览器中运行或作为本地安装的应用程序运行。
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 需要基于用户权利的订阅。
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 提供需要云连接的技术支持和功能,如基于云的代码存储库集成、云托管版本控制、远程部署(需要
    FactoryTalk® Remote Access™
    )以及多用户协作。
    重要提示:
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 需要必须分配给组织的权利。
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 的权利随后会分配给组织用户。请参见FactoryTalk Optix Studio 权利。
Table 1 介绍每个版本的功能。
FactoryTalk® Optix Studio™
Standard 和 Pro 选项
功能
Standard
Pro
在笔记本电脑或 PC 上安装
FactoryTalk® Optix Studio™
Yes
Yes
使用
FactoryTalk® Optix Studio™
环境的桌面版本构建、保存和部署
FactoryTalk® Optix™
应用程序
Yes
Yes
使用基于 Web 的
FactoryTalk® Optix Studio™
环境在笔记本电脑或 PC 上构建、保存和部署
FactoryTalk® Optix™
应用程序
—
Yes
将
FactoryTalk® Optix™
应用程序和库保存到远程存储库,并使用版本控制跟踪所做的更改
—
Yes
允许多个并发用户 - 此功能与版本控制相结合,该功能允许多个用户同时就一个项目进行协作,同时管理潜在的冲突
—
Yes
将
FactoryTalk® Optix™
应用程序从云部署到远程设备
—
Yes
从云连接到远程设备并进行监控
—
Yes
FactoryTalk® Optix Studio™
支持通过将项目与相应的 Runtime 相结合来创建应用程序。Runtime 的选择取决于目标设备(例如 x86 或 ARM,请参阅目标设备)以及操作系统(
Windows®
或 Linux)。请参见Runtime 大小调整 (Runtime Sizing) 计算器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal