Runtime 大小调整 (Runtime Sizing) 计算器

Runtime 大小调整 (Runtime Sizing) 计算器可让您输入项目的详细信息,并推荐所需的功能令牌包(参见 表 1)。
要确定应用程序所需的 Runtime 包,请使用
FactoryTalk® Hub™
的
FactoryTalk® Optix™
页面中的Runtime 大小调整 (Runtime Sizing)计算器。
  1. 从可用的应用程序列表中选择
    FactoryTalk® Optix™
    。
    FactoryTalk Optix 中的可用应用程序
  2. 从顶部导航栏中选择“Runtime 大小调整 (Runtime Sizing)”。
    从顶部导航栏中选择“Runtime 大小调整 (Runtime Sizing)”。
  3. 按照向导选择应用程序所需的功能。
完成向导后,系统将为您提供所需的软件包大小和关联的软件目录号,可通过 商务门户 购买。Rockwell Automation 的某些目标设备随附
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利(参见 表 1)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal