FactoryTalk® Hub™
生态系统

FactoryTalk® Hub™
到
FactoryTalk® Optix™
系统
下图显示了 FactoryTalk Optix 系统示例。
FactoryTalk® Hub™
是一个统一的在线平台,用于访问基于云的设计、运行和维护工具。在此配置板上,您可以管理软件即服务 (Software as a Service, SaaS) 订阅,促进团队协作,并访问操作的单一可信数据源。
FactoryTalk® Hub™
生态系统
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal