创建组织

为了最大化规模经济和减少数据孤岛,一个组织或子组织的大小规模应保持在能够便捷管理的程度。
创建组织的用户是该组织的所有者。
组织或子组织:
  • 应保持在能够便捷管理的程度
  • 定义用户如何共享数据和权利
  • 无法永久删除
    小贴士: 您可以存档冗余组织。
  • (仅限组织)
    可以使用“组织访问权限”复选框将组织设为公共或私有
  1. 要创建组织或子组织:
  2. 在 FactoryTalk Hub 菜单中,选择
    组织 (Organizations)
    或
    子组织 (Sub-organizations)
    。
  3. 在
    组织 (Organizations)
    或
    子组织 (Sub-organizations)
    页面右上角,选择
    创建组织 (Create organization)
    或
    创建子组织 (Create sub-organization)
    。
  4. 输入组织详细信息。
    名称
    说明
    添加组织徽标 (Add Organization Logo)
    可选
    :允许您添加图形来帮助同事识别组织。
    组织名称 (Name of the Organization)
    (必需)- 要使用为 FactoryTalk Hub 配置的服务和 SaaS 的组织名称。名称不必是唯一的,但应具有独特性和描述性。
    所有者名称 (Owner Name)
    姓名(必需) - 负责管理此 FactoryTalk Hub 组织的人员的姓名。
    小贴士: 系统会根据创建组织时登录的用户自动填充所有者字段。
    (仅限组织)
    电子邮件域 (Email Domain)
    (必需) - 标识此组织的授权用户的电子邮件域。
    小贴士: 系统会根据创建组织时登录的用户自动填充电子邮件域字段。
    电子邮件域用于支持其他用户查找标记为公共的组织。具有匹配电子邮件域的用户可以找到此组织并请求访问它。
    位置 (Location)
    可选
    :此组织的地理位置。
    说明 (Description)
    可选
    :组织目标的简要说明。
  5. 选择
    创建 (Create)
    。
    将显示新组织的摘要。
  6. 要分配现有权利或购买要分配的权利,请选择
    分配权利 (Allocate Entitlements)
    。
  7. 要邀请用户,请选择
    发送邀请 (Send Invites)
    。请参阅 Send Invites。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal