FactoryTalk Hub 入门

FactoryTalk Hub 是一个联机站点,您可以从这里访问基于云的 Rockwell Automation 软件即服务 (Software as a Service, SaaS) 产品,以简化资产的设计、创建和维护方式。
要开始使用 FactoryTalk Hub,您必须:
提醒事项: 您所属的
组织
控制着 FactoryTalk Hub 中可供您使用的服务。
身份验证
FactoryTalk Hub 使用您的 MyRockwell 用户
个人资料
来验证您的访问权限并确定您的组织。您可以是多个组织的成员。
当您进行身份验证并登录到 FactoryTalk Hub 时,如果您是新用户,浏览器将显示
组织 (Organizations)
页面。现有用户将转到其
应用程序 (Applications)
页面。
如果您是新用户,您会看到用于创建或加入组织的选项。如果您已经是一个或多个组织的成员,您会看到您分配到的组织的列表。
选择组织后,在左上角,您会看到面包屑导航,显示您将要使用的组织。
小贴士: 仅当您选择其他组织以显示您当前正在使用的组织时,面包屑导航才会更改。
重要提示: 首次使用某些
FactoryTalk® Hub™
应用程序时,系统会提示您进行多重身份验证。必须具有身份验证器应用程序,例如
Microsoft®
Authenticator。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal