加入组织

组织是一组在一起进行管理的关联的用户帐户、应用程序和资源。
如果您的同事已经创建了组织,且您希望共享数据、访问权限或授权,可以请求加入现有组织或子组织,而不是新建一个组织。
仅限组织
:您可以通过导航到
组织 (Organizations)
页面并选择
加入组织 (Join organization)
来浏览公共组织。当您浏览时,您会看到与您使用相同电子邮件域的用户所创建的公共组织列表。由组织的管理员或所有者决定是否显示这些组织。私人组织需要邀请才能加入。组织的管理员或所有者可以通过电子邮件邀请您,也可以从其组织的“发送邀请 (Send Invites)”页面共享加入请求链接。
如果您收到加入请求链接,则组织或子组织的所有者或管理员将在收到您对此链接的响应后分配您的角色

要加入组织:

  1. 在 FactoryTalk Hub 菜单中,选择
    组织 (Organizations)
    。
  2. 在
    组织 (Organizations)
    页面的右上角,选择
    加入组织 (Join organization)
    。
  3. 从显示的列表中选择可用的组织。
  4. 选择
    继续 (Continue)
    。

要加入子组织:

  1. 在 FactoryTalk Hub 菜单中,选择
    组织 (Organizations)
    。
  2. 选择您想要加入的子组织所在的父组织。
  3. 在 FactoryTalk Hub 菜单中,选择
    子组织 (Sub-organizations)
    。
  4. 在子组织旁边,选择
    加入 (Join)
    。
系统会发送访问请求。该请求被批准后,您将收到通知。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal