开发受约束的线性仪表

开发用于更改变量的当前值、最大值和最小值的界面。
线性仪表界面,带有“当前值”、“最小值”和“最大值”滑块、数值输入字段和标记为“启用约束”的切换开关。 彩色条指示值范围和约束。
提醒事项:
下载示例项目:
ConstrainedLinearGauge.zip
先决条件
线性仪表界面,带有“当前值”、“最小值”和“最大值”滑块、数值输入字段和标记为“启用约束”的切换开关。 红色条表示受约束的范围。
选择
运行图标
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal