创建用于控制最小值的元素

创建标记和仪表以控制最小值。
  1. 创建最小值标记:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标记
      。
    2. 将光标悬停在标记上,选择
      编辑图标
      并输入
      MinValueLabel
      。
    3. 在
      属性
      中将
      文本
      设置为
      Minimum Value
      。
  2. 创建最小值仪表:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      线性仪表
      。
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      编辑图标
      并输入
      MinGauge
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      EURange
      下限
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal