创建受约束变量

创建将与仪表关联的具有上限值和下限值的变量。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    变量
    。
  2. 将光标悬停在变量上,选择
    编辑图标
    并输入
    ConstrainedVariable
    。
  3. 在
    属性
    中,将
    ConstrainedVariable (Int32)
    设置为
    30
    。
  4. 右键单击
    ConstrainedVariable
    ,然后选择
    新建
    范围
    。
  5. 在
    EURange
    下面,设置属性:
    1. 将
      约束
      设置为
      真
      。
    2. 将
      上限
      设置为
      50
      。
    3. 将
      下限
      设置为
      20
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal