搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
开发用于选择样式的组合框
创建组合框以选择不同的应用程序样式。从组合框中选择样式,以在运行时更改应用程序样式。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
StylePicker.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
添加样式表
。
添加并配置组合框
。
(可选)添加更多图形对象。
例如,添加按钮和标记。有关更多信息,请参见
图形对象
。
排列界面元素。
保存项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
图形对象教程
添加样式表
添加并配置组合框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal