添加并配置组合框

添加组合框并定义动态链接,以创建样式表选取器。使用组合框以在运行时更改应用程序的样式。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    数据控件
    组合框
    。
  2. 在
    属性
    中,在以下二者之间创建动态链接:
    • 模型
      和
      ProjectName
      UI
      StyleSheets
      。
    • 显示值路径
      和
      {Item}@BrowseName
    • 选定值路径
      和
      {Item}@NodeId
    • 选定值
      和
      {Session}/StyleSheet@Pointer@Value
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal