搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
开发用于替换 SVG 图像的按钮
创建用于在运行时修改 SVG 图像的按钮和 NetLogic。
提醒事项:
下载示例项目:
ReplaceImage.zip
应用程序示例
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建高级 SVG 图像
。
创建用于修改图像的 NetLogic
。
创建用于替换图像的按钮
。
排列界面元素。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
图形对象教程
创建高级 SVG 图像
创建用于修改图像的 NetLogic
创建用于替换图像的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal