创建高级 SVG 图像

通过导入文件并配置对象来创建高级 SVG 图像。
先决条件
下载 star_rectangle.zip 图像。
  1. 创建高级 SVG 图像
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    绘图
    高级 SVG 图像
    。
  3. 双击
    MainWindow (type)
    。
  4. 双击画布上的空图像
    图像图标
    。
  5. 选择
    导入文件图标
    导入文件
    ,在
    导入文件
    中选择要导入的文件,然后选择
    选择
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal