创建用于替换图像的按钮

创建在选中时替换图像的按钮。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
    。
  2. 在
    属性
    中的
    文本
    中,输入
    Replace image
  3. 在
    事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    黑色添加图标
    ,然后选择
    UI
    MainWindow (type)
    replaceSVG
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal