开发可由外部 OPC UA 客户端调用的方法

使用可从外部 OPC UA 客户端调用的自定义 OPC UA 方法创建对象。
应用程序示例
标题为 MethodForExternalClients 的应用程序窗口,带有一个标记为“数字求和”的按钮,旁边有一个标记为“输出”的文本标记。
标题为 MethodForExternalClients 的应用程序窗口,带有一个标记为“数字求和”的按钮,按钮右侧显示数字 3。
提醒事项:
下载示例项目:
MethodForExternalClients.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存项目。
应用程序设计示例
网格背景中有一个标有“数字求和”的按钮和一个标记为“输出”的文本,下方是空白区域。
  1. 选择
    运行图标
    运行
    可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备。
  2. 从外部客户端连接到 OPC UA 服务器,并调用由已发布对象公开的方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal