发布对象

添加 OPC UA 服务器并发布公开了 OPC UA 方法的对象。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    OPC-UA
    ,然后选择
    新建
    OPC UA 服务器
    。
    OPCUA服务器
    将出现在
    OPC-UA
    下。
  2. 在
    属性
    中,选择
    要发布的节点
    旁边的
    黑色添加图标
    。
    要发布的节点的配置将出现在
    要发布的节点
    下面。
  3. 在
    配置1
    下面,选择
    节点
    旁边的
    黑色添加图标
    。
  4. 从
    项目视图
    中,拖动
    属性
    中
    节点1
    旁边的
    MyObject1
    。
  5. (可选)调整其他 OPC UA 服务器首选项。请参见添加 OPC UA 服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal