搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
添加图形对象
添加图形对象,这些图形对象使用由具有自定义行为的对象公开的方法。
添加标记:
在
项目视图
的
UI
下面,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
标记
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Output
添加按钮:
右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
按钮
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Sum numbers
将方法与以下按钮相关联:
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
模型
MyObject1
sumNumbers
。
在
输入参数
下的
a
中输入
1
,在
b
中输入
2
。
选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
命令
变量命令
设置变量值
。
在
VariableToModify
和
UI
MainWindow (type)
标记1
文本
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
值
和
UI
MainWindow (type)
按钮1
MouseClickEventHandler1
MethodsToCall
MethodContainer1
OutputArguments
c
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发可由外部 OPC UA 客户端调用的方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal