搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
开发具有对象相对寻址的面板
开发具有对象相对寻址的面板类型,更便于创建面板实例。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
RelativeAddressing.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建电机对象
。
创建 MotorPanel 类型
。
创建 MotorPanel 实例
。
排列界面元素。
保存项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
“别名”教程
创建电机对象
创建 MotorPanel 类型
创建 MotorPanel 实例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal