搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建 MotorPanel 实例
实例化 MotorPanel 类型并创建所需的动态链接。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
MotorPanel
两次。
在
MainWindow (type)
下面,将出现
MotorPanel1
和
MotorPanel2
。
选择
MotorPanel1
,然后在
属性
中,在
MotorAlias
和
ProjectName
模型
Motor1
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
选择
MotorPanel2
,然后在
属性
中,在
MotorAlias
和
ProjectName
模型
Motor2
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
根据
MotorAlias
值,将自动设置
MotorExt
值。
开发具有对象相对寻址的面板
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal