创建电机对象

创建电机对象以使用示例数据填充面板实例。
  1. 创建电机类型:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      对象
      。
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      编辑图标
      并输入
      Motor
      。
    3. 在
      属性
      的顶部,通过选择
      黑色添加图标
      和
      变量
      添加变量。
    4. 对变量进行重命名,方法是将光标悬停在变量上,选择
      编辑图标
      并输入
      Speed
    5. 在
      类型视图
      中,双击
      模型
      。
    6. 在
      项目视图
      中,将
      Motor
      拖到
      类型视图
      中的
      类型
      文件夹中。
    在
    项目视图
    中,将出现
    Motor (type)
    和
    MotorInstance
    。
  2. 创建电机实例:
    1. 在
      项目视图
      中,将光标悬停在
      MotorInstance
      上,选择
      编辑图标
      并输入
      Motor1
    2. 右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      类型
      Motor
      。
      在
      项目视图
      中,将出现
      Motor2
      。
    3. 对于每个电机实例,在
      属性
      中,设置任何
      Speed
      值。
  3. 创建 Motor_Ext 类型:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      对象
      。
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      编辑图标
      并输入
      Motor_Ext
    3. 在
      属性
      的顶部,通过选择
      黑色添加图标
      和
      变量
      添加两个变量。
    4. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      编辑图标
      并输入以下内容:
      • Acceleration
      • Power
    5. 在
      项目视图
      中,将
      Motor_Ext
      拖到
      类型视图
      中的
      类型
      文件夹中。
    在
    项目视图
    中,将出现
    Motor_Ext (type)
    和
    Motor_ExtInstance
    。
  4. 创建 Motor_Ext 实例:
    1. 在
      项目视图
      中,将光标悬停在
      Motor_ExtInstance
      上,选择
      编辑图标
      并输入
      Motor1_Ext
    2. 右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      类型
      Motor_Ext
      。
    3. 在
      项目视图
      中,将光标悬停在
      Motor_Ext1
      上,选择
      编辑图标
      并输入
      Motor2_Ext
    4. 对于每个 Motor_Ext 实例,在
      属性
      中,设置任何
      Acceleration
      和
      Power
      值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal