使用 FactoryTalk Optix 应用程序创建 Docker 映像

基于
Ubuntu®
22.04 x86 64 位,使用
FactoryTalk Optix Runtime
创建
Docker®
映像。
先决条件
  • 下载和安装
    Docker
    .
    重要提示:
    Rockwell Automation
    不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。
  • 准备容器构建工具和支持 Linux x86 64 位映像的主机环境。该主机还必须支持您在
    Dockerfile
    中定义的基本映像。
  • 如果应用程序具有图形界面,请将本地画面引擎替换为 Web 画面引擎。容器不支持本地画面引擎。使用 Web 画面引擎通过 Web 浏览器访问应用程序界面。请参见画面引擎。
  1. 使用 FactoryTalk Optix 应用程序创建 Docker 映像
  2. 在
    FactoryTalk Optix Studio
    中:
    1. 准备一个要在
      Docker
      容器中运行的项目。请参见项目。
    2. 导出
      Ubuntu 22.04 x86 64 位
      平台的项目。请参见导出 FactoryTalk Optix 应用程序。
  3. 开发一个
    Dockerfile
    ,然后创建一个
    Docker
    映像。
    有关更多信息、配置文件和示例,请参见 https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Docker_FTOptixUpdateServer。
该映像可在
Docker
中使用。在终端中,输入
docker images
以验证
image_name
是否显示在映像列表中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal