Docker 容器
使用
FactoryTalk Optix 应用程序
创建 Docker®
映像,然后在 Docker
容器中运行这些应用程序。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。本节包含以下内容:
- 基于容器的部署和主机要求。
- 许可方法、运行时限制和容器限制。
- 为应用程序创建 Docker 映像。
- 运行具有联机权利的容器。
- 运行具有脱机权利的容器。
- Docker 运行参数。
- 排查启动、许可和运行时问题。
概述
Docker®
部署将 FactoryTalk Optix 应用程序
及其 Linux 运行时环境打包到一个映像中。此方法有助于您在一致的容器环境中运行相同的应用程序。它还支持基于容器的系统的部署和更新场景。要求
要使用
Docker
容器,请安装 Docker
并使用支持 Linux x86 64 容器映像和 Docker 文件的工具。从导出的兼容应用程序构建映像,并在支持同一容器映像的主机上运行容器。许可和限制
连续运行时需要有效的许可证。如果没有有效许可证,应用程序会在 120 分钟后停止。联机许可会在容器运行期间验证许可证,并且需要 Internet 连接。脱机许可在没有 Internet 连接的情况下验证许可证,适用于隔离或受限网络。
选择与部署环境匹配的许可方法。联机许可适用于可持续访问许可服务的互联系统。脱机许可适用于阻止外部网络访问或需要本地许可证验证的系统。
- 容器不支持本地画面引擎。如果应用程序需要图形界面,请使用 Web 画面引擎。
- 部署和更新服务使用端口 49100。将外部端口 49100 映射到内部端口 49100。请勿将此服务映射到其他外部端口。
- 使用自动重新启动策略,使容器在发生故障后重新启动。
有关许可和激活的更多信息,请参见 FactoryTalk Optix 安装指南。
相关信息
使用以下链接创建映像,运行容器并解决常见问题。
提供反馈