在 Docker 容器中运行 FactoryTalk Optix 应用程序

使用
FactoryTalk Optix Runtime
FactoryTalk Optix 应用程序
部署到正在运行的
Docker®
容器。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。
  • 在 Docker 容器中运行 FactoryTalk Optix 应用程序
  • 在终端中,输入:
    docker run --publish
    external_port
    :
    internal_port
    --interactive --name
    container_name
    image_name
    [--restart unless-stopped ftoptix-updateservice] [-e
    license_key
    ] [-d -v
    local_folder
    :/root/FTOptixApplication/Projects
    app_name
    ]
    参数
    参数
    重要程度
    说明
    --publish
    external_port
    :
    internal_port
    --interactive
    必填
    映射端口
    external_port
    运行
    Docker
    映像的机器上可用但未使用的端口。
    internal_port
    (仅适用于具有 GUI 的应用程序)
    FactoryTalk Optix Studio
    中 Web 画面引擎的
    端口
    属性值。
    --name
    container_name
    必填
    要运行的
    Docker
    容器的名称。
    image_name
    必填
    要在
    Docker
    容器中运行的
    Docker
    映像的名称。
    小贴士: 通过在终端中输入
    docker images
    可以检查可用的
    Docker
    映像。
    --restart unless-stopped ftoptix-updateservice
    可选的
    如果 FactoryTalk Optix 应用程序更新服务不起作用,则自动重新启动
    Docker
    容器。
    -e
    license_key
    可选的
    您的
    FactoryTalk Optix
    权利许可证密钥。
    重要提示: 如果未提供权利许可证密钥,
    FactoryTalk Optix 应用程序
    将在 120 分钟后停止运行。
    -d -v
    local_folder
    :/root/FTOptixApplication/Projects
    app_name
    可选的
    在后台运行
    Docker
    服务,并将应用程序文件夹绑定到本地文件夹,以保留在
    FactoryTalk Optix 应用程序
    运行时所做的更改。
    local_folder
    用于绑定应用程序文件夹的本地卷上的文件夹。
    app_name
    FactoryTalk Optix 应用程序
    的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal