配置版本控制

在
FactoryTalk Optix Studio
中配置版本控制,以提交、推送和拉取项目更改。
  1. 在标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项图标
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    ,然后选择
    版本控制
    。
  2. 在
    版本控制用户配置
    下面的
    用户名
    中,输入您的用户名。
    小贴士:
    用户名
    是在打开项目的
    查看历史记录
    时出现在提交旁边的名称。“查看历史记录”还会使用头像来标识提交内容,该头像使用用户名的第一个字母。有关更多信息,请参见版本历史记录。
  3. 在
    用户电子邮件
    中,输入您的电子邮件地址。
  4. (可选)要推送到受支持版本控制提供商的远程存储库和从中拉取,请配置用户标识。请参见添加用户标识和移除用户标识。
  5. (可选)要在不同
    FactoryTalk Optix Studio
    实例之间同步可用的远程存储库,请登录
    FactoryTalk Hub
    。请参见同步远程项目列表。
  6. 选择
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal