添加用户标识
向版本控制解决方案验证您的
FactoryTalk Optix
用户标识。必须添加用户身份验证,才能推送到远程存储库和从远程存储库中拉取。先决条件
- 获取版本控制服务器的 URL。
- 生成具有最小权限的访问令牌,以允许您访问版本控制服务器API、从存储库读取以及向存储库写入。
- 添加用户标识
- 选择。
FactoryTalk Optix Studio 选项 - 选择版本控制。
- 选择:
- 本地提供商。输入服务器 URL 和个人访问令牌,然后选择添加标识。
- 云提供商。选择添加标识并按照 Web 浏览器中的说明进行操作。
您的版本控制提供商标识将出现在
提供商标识登录
下面。现在,您可以将已保存和已提交的更改推送到远程存储库,也可以从远程存储库中拉取更改。
小贴士:
提供商可能会在某些情况下变得不可用。例如,当受版本控制的远程项目的网络连接丢失或无法访问配置的提供程序时,可能会发生这种情况。不可用的提供商将显示
。选择
以刷新提供商列表。

刷新
user authentication
提供反馈