同步远程项目列表

登录到
FactoryTalk Optix
,以在不同的
FactoryTalk Optix Studio
实例之间同步可用的远程项目列表。
  1. 在工具栏的右侧,选择
    登录
    。
  2. 在
    欢迎
    模式下,执行以下任一操作:
    • 选择
      使用 MyRockwell 登录
      ,然后使用您的
      FactoryTalk Hub
      电子邮件
      和
      密码
      登录。
    • 选择
      使用 SSO 登录
      ,然后使用 SSO 凭据登录。
打开远程项目。请参见打开项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal