移除用户标识

如果不再需要推送到远程存储库和从远程存储库拉取,请移除
FactoryTalk Optix
标识。
  1. 选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项图标
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    。
  2. 选择
    版本控制
    。
  3. 在
    提供商标识登录
    下面,选择您的版本控制提供商标识,然后选择
    删除图标
    删除
    。
您的版本控制提供商标识已被移除。如果您尝试推送到远程存储库,系统将提示您通过重新创建版本控制提供商标识来对自己进行身份验证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal