推送更改

将已提交的项目更改从本地存储库推送到远程存储库。
小贴士:
当存在要推送的更改时,状态栏中将出现
本地更改可供推送
消息,
带标记的推送到远程图标
推送到远程
图标会显示蓝色数字以及要推送的提交数量。
将所做的更改推送到远程存储库时,项目必须已同步,否则系统将提示您从远程存储库中拉取更改并解决冲突。当存在要拉取的更改时,状态栏中将出现
本地和远程更改可供推送和拉取
消息,
带徽章的从远程拉取图标
从远程拉取
会显示蓝色数字以及要拉取的提交数量。
先决条件
为版本控制提供商配置用户标识。提供商可能会在某些情况下变得不可用。请参阅 配置版本控制 以配置您的用户标识,并验证您的提供商是否可用。
  1. 推送更改
  2. 在工具栏中,选择
    推送到远程图标
    推送到远程
    。
  3. (可选)如果您是第一次从本地存储库推送更改,并且远程存储库尚未与项目相关联,则在
    推送到远程
    中配置远程存储库:
    1. 标识
      。选择您的标识。有关更多信息,请参见添加用户标识。
    2. 所有者/组
      。选择存储库的所有者或组。这可以是您的标识或您所属的组。
    3. 专用
      。选择此选项可创建只有选定所有者或组可与项目关联的专用存储库。
    4. 公共
      。选择此选项可创建其他所有者和组可与项目关联的公共存储库。
    5. URL
      。根据所选设置显示存储库的 URL。
      小贴士: 选择
      复制
      ,将显示的存储库 URL 复制到剪贴板。
    6. 选择
      推送到远程
      ,以在服务器上创建远程存储库。
    推送到存储库时,将出现一条消息,其中显示指向存储库 URL 的链接。选择链接以打开存储库。
    小贴士: 如果在指定存储库时选择了
    URL
    后面的
    复制
    ,则还可以将复制的 URL 粘贴到浏览器中以打开存储库。
所做的更改将推送到存储库,状态栏中显示
项目已同步
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal