查看版本控制详细信息

查看版本控制详细信息,以显示版本控制提供商和存储
FactoryTalk Optix
项目的存储库的路径。要配置用于在
FactoryTalk Optix
项目中提交、推送和拉取更改的版本控制,请参见配置版本控制。
  1. 在所打开项目的主工具栏中,选择 版本控制详细信息图标
    版本控制详细信息
    。
  2. 在
    版本控制详细信息
    中,查看:
    • 提供商
      。为项目配置的版本控制提供商。
    • URL
      。指向存储 FactoryTalk Optix 项目的存储库的链接。
      小贴士: 要复制存储库的路径,请选择
      URL
      后的 复制图标
      复制
      。然后,可以将该路径粘贴到另外的浏览器中。
  3. 选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal