用户

用户在
项目视图
中显示为对象。为用户分配权限和角色,以确定用户在运行时从应用程序中看到的内容和界面。
每个项目都有一个默认的匿名用户,该用户会在应用程序会话中进行身份验证。在运行时,会话用户是登录到应用程序的用户。显示的内容和 UI 取决于为具有特定角色的用户或用户组设置的可见性。请参见在运行时配置内容的安全性。
小贴士: 要允许本地和域用户登录,请参见身份验证。如果将身份验证设置为“模型”、“本地”和“域”,则无法更改用户密码或添加用户。将身份验证模式更改为除“模型”、“本地”和“域”之外的其他模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal