搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
更改用户属性
更改用户的属性,以修改该用户的域、密码、位置和语言。
在
项目视图
中,展开
安全
。
展开
用户
。
选择用户。
在
属性
中更改:
名称
。用户的名称。
密码
。用户在登录应用程序时必须提供的密码。
区域设置
。用户的位置。
语言
。为用户配置的语言。
计量系统
。用来向用户显示数据的计量系统:
国际单位制
美国惯用计量系统
英制单位
域
。标识与域链接的用户帐户的本地
Windows
®
用户帐户。
用户
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal