将用户从组或角色中移除

将用户从组或角色中移除后,将不再为该用户分配相关权限和特权。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面图标
    打开配置板页面
    ,然后选择
    管理用户和组
    。
  2. 要将用户从组或角色中移除,请在配置板页面上执行下列任一操作:
    • 在
      用户
      下面,选择一个用户,选择
      分配给组或角色
      ,然后清除所选组或角色。
    • 在
      组
      下面,选择一个组,选择
      分配给用户或角色
      ,然后清除所选用户或角色。
  3. 选择
    应用
    。
  4. 选择
    退出
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal