添加用户

将用户添加到
项目视图
或
管理用户和组
中。通过将现有用户添加到组和角色中并为用户授予权限来管理现有用户。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面
    ,然后选择
    管理用户和组
    。
  2. 在
    用户
    下面,选择
    添加用户
    。
    小贴士: 要在
    项目视图
    中添加用户,请在
    项目视图
    中右键单击项目节点,然后选择
    新建
    用户
    。右键单击
    安全
    并选择
    新建
    文件夹
    ,以便为用户添加文件夹。
  3. 在
    添加用户
    中配置用户属性:
    • 名称
      。用户的名称。
    • 密码
      。用户在登录应用程序时必须提供的密码。
    • 区域设置
      。用户的区域设置。
    • 语言
      。为用户配置的语言。
    • 计量系统
      。用来向用户显示数据的计量系统:
      • 国际单位制
      • 美国惯用计量系统
      • 英制单位
    • 域
      。标识与域链接的任何用户帐户的本地
      Windows®
      用户帐户。
      小贴士: 通过选择用户并在
      属性
      中更改属性,可以从
      项目视图
      中配置用户属性。
  4. (可选)如果已创建组,请在
    向用户分配组
    下,选择要分配给用户的组。
  5. (可选)如果已创建角色,请在
    向用户分配角色
    下,选择要分配给用户的角色。
  6. 选择
    添加
    。
    在
    用户
    下面,将出现向用户分配的组和角色。在
    组
    下面,用户会出现在所选组下。在
    角色
    下面,用户会出现在所选角色下。
用户将显示在配置板页面和
项目视图
中的
用户
下面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal