跟踪文件下载
配置 UI 会话事件,以在 Web 画面引擎会话中跟踪已开始的文件下载。
先决条件
- 跟踪文件下载
- 在项目视图中,选择与 Web 画面引擎关联的UI会话对象。#(type)
- 在事件中,关联一个方法,以便在 Web 画面引擎会话中开始文件下载时触发:
- 选择DownloadFileStartedEvent旁边的+。
- 选择并配置要在文件下载开始时触发的方法。有关可用方法的更多信息,请参见方法。
例如,在文件下载开始时显示确认对话框。
提供反馈