文件下载
使用 DownloadFileStartedEvent 在 Web 画面引擎会话中监测文件下载,并了解浏览器对下载参数的控制。
概述
使用 DownloadFileStartedEvent 在 Web 画面引擎会话中开始文件下载操作时触发方法。为与 Web 画面引擎关联的 UI 会话 (type) 对象配置 DownloadFileStartedEvent。
有关更多信息,请参见:
Web 浏览器
Web 浏览器控制下载参数,例如下载位置。
FactoryTalk Optix 应用程序
仅在文件下载开始时进行初始化和检测。要配置下载位置和其他下载参数,请参阅 Web 浏览器文档。有关受支持 Web 浏览器的具体信息,请参见
FactoryTalk Optix 发行说明
。file download
DownloadFileStarted event
web presentation engine
UI Session
browser control
download parameters
FactoryTalk Optix
Progressive Web Apps
session monitoring
提供反馈