搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
DownloadFileStartedEvent
DownloadFileStartedEvent 的事件参数详细信息和数据类型,包括变量说明和结果代码。
事件参数
您可以在应用程序逻辑中使用此别名公开的以下变量:
{Session}
Session
UI 会话
UI会话
#
DownloadFileStartedEventHandler
#
EventArguments
。
有关别名的更多信息,请参见
别名
。
事件参数
变量
数据类型
说明
Operation ID
Guid
下载操作的唯一标识符。请参见
方法:下载文件
。
Result
Enum
0
。下载已成功开始。
1
。没有活跃的下载操作。
2
。文件路径无效或不存在。
3
。请求的资源路径异常。
4
。文件名无效或格式错误。
5
。资源路径禁止访问
文件下载
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal