配方编辑器

配方编辑器小组件包含为了在运行时显示和管理配方而所需的图形对象和 NetLogic。可从
模板库图标
模板库
获取小组件。
配方编辑器小组件将显示一个包含以下选项卡的导航面板:
配方列表
显示数据网格中可用配方模式的列表。在此选项卡中,可以使用专用按钮执行以下操作:
  • 刷新配方列表。
  • 打开侧边菜单以激活、重命名、复制或删除配方。
  • 创建新配方,或从目标(如控制器)创建新配方。
  • 转到特定配方的参数以编辑其参数。
参数列表
您可以修改第一个选项卡中选定配方的配方参数值。在此选项卡中,还可以使用专用按钮执行以下操作:
  • 返回配方列表面板。
  • 恢复或保存当前的编辑内容。
  • 将编辑内容应用到控制器。
  • 从控制器读取配方值,并将其加载为配方参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal