搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
旧版配方模式
使用旧版配方模式定义一组成分,以创建配方。
配方用于定义与架构中的变量相对应的值。
基于配方模式的配方
小贴士:
您可以基于单个配方模式创建多个配方。这对于还原先前的配方设置很有用。
配方
配置旧版配方模式
复制旧版配方模式
编辑旧版配方模式
删除旧版配方模式
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal