向项目应用全局样式

选择在运行时用于显示
FactoryTalk Optix 应用程序
的样式表。
小贴士: 要在运行时更改样式表,请参见开发用于选择样式的组合框。
先决条件
  1. 要向项目应用全局样式
  2. 在
    项目视图
    中,选择
    NativePresentationEngine
    或
    WebPresentationEngine
    。
  3. 在
    属性
    的
    样式表
    中,选择要应用的样式表。
项目应用所选样式表中的
全局样式
属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal