搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
配置样式表
设置
全局样式
以编辑应用于所有图形对象的样式。设置
控件样式
以编辑应用于特定控件对象的样式。控件样式会覆盖全局样式。
在
项目视图
中,选择要编辑的样式表。
小贴士:
您可以选择默认样式表、添加预定义样式表或创建自己的样式表。请参见
添加预定义样式表
或
创建样式表
。
要设置应用于所有图形对象的全局样式,请在
属性
的
全局样式
下选择
并输入值。
小贴士:
可以创建动态链接,而不是手动输入值。请参见
创建动态链接
。
要创建控件样式,请在
Object
样式
旁的
控件样式
下选择
。
例如,创建开关对象的控件样式。
要重命名控件样式,请将鼠标悬停在样式名称上,选择
并输入新名称。
要编辑控件样式,请展开
Object
样式
,展开样式名称,并通过选择
和输入值来编辑这些属性。
小贴士:
还可以创建动态链接,而不是手动输入值。请参见
创建动态链接
。
要删除控件样式,请选择样式名称旁的
删除
。
向项目应用全局样式
将控件样式应用于图形对象
样式表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal