配置可编辑标记
添加可编辑标记对象并编辑其属性。
- 在项目视图的UI中,右键单击要包含可编辑标记的容器,然后选择。
- (可选)在项目视图中,将光标悬停在可编辑标记上,选择#,然后输入标记的新名称。

- (可选)在属性或编辑器中,配置大小和布局设置。有关大小和布局属性的更多信息,请参见图形对象布局。
- 在属性中,调整可编辑标记的文本和字体:
- 文本颜色。要显示的文本的颜色。
- 文本水平对齐。X 轴上的文本位置。
- 文本垂直对齐。y 轴上的文本位置。
- 自动换行。如果文本超出容器,文本会自动换行。
- 文本修剪。修剪文本并显示...,以指示标记文本过长,容器无法容纳文本。小贴士:自动换行优先于文本修剪。
- 字体系列。可编辑标记的字体系列。
- 字体大小。可编辑标记字体的大小。
- 字体粗细。可编辑标记字体的粗细。
- 字体斜体。将可编辑标记字体设置为斜体。
- 字体下划线。将可编辑标记字体设置为带下划线。
- 可编辑。确定用户是否可以在运行时修改可编辑标记文本。小贴士: 创建复杂动态链接,以仅允许特定用户在运行时修改可编辑标记中的文本。有关更多信息,请参见创建复杂动态链接。
editable label
label editing
editable text
提供反馈