瞬时按钮

生成用于执行方法的事件。包括“最短保持时间”和“最长保持时间”属性。

事件

使用以下按钮事件触发方法:
事件
在运行时执行以下操作时生成
MouseClick 事件
单击或触按对象,然后释放对象。
MouseDown 事件
单击或触按对象。
使用以下方法配置 MouseDown 事件的行为:
最短保持时间
按钮处于活动状态的最短时间。
例如,如果
最短保持时间
设置为 2 秒,而选择该按钮的时间为 0.5 秒,则 MouseDown 事件持续 2 秒。
最长保持时间
按钮处于活动状态的最长时间。
例如,如果
最长保持时间
设置为 2 秒,并且选择并按住该按钮的时间为 5 秒,则 MouseDown 事件持续前 2 秒。
MouseUp 事件
释放对象的单击或触按。

示例

默认瞬时按钮
标记为“瞬时按钮”的矩形按钮,带有灰色边框和浅色背景。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal